This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049的 CAN 外设应用

Guru**** 2110655 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F280049, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738198/tms320f280049-the-application-of-the-can-peripherical-of-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他部件:TMS320F28335C2000WARE

尊敬的专家:

          现在我使用 TMS320F280049的 CAN 外设、但我发现 CAN 模型的配置和流路径与  TMS320F28335不同。

因此、我将介绍 一些有关 TMS320F280049模型中 CAN 配置要点和流路径的指南信息。

     非常感谢。 祝你一切顺利。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TRM 和 C2000ware 示例以了解该流程。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh