This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:40Mbps 时 SPI 总线的最大长度

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737957/tms320f28379d-maximum-length-of-spi-bus-at-40-mbps

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的 TI 官员:

我正在从事一个项目、在该项目中我在2个 TMS320F28379D Delfino 板之间建立 SPI 通信。 我正在将 SPI 配置为以40 Mbps 的高速模式运行(如《TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器技术参考手册》文档第912 - 40Mbps 是 SPI 的最大波特率)。 如果 SPI 导线长度较短、约为15 - 20cm、该程序正常工作、但当我尝试将导线长度增加到50cm - 100cm 时、传输的所有数据都是错误的。 请问 SPI 总线的最大允许电缆长度是多少? 长度是否取决于任何其他因素,如 SPI 的波特率、发送器/接收器的电压电平? 我如何对它们进行解释?  

此致、
一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thuan:

    SPI 通常用于短距离通信、并且会如您所期望的那样存在速度/距离折衷。 我们不会指定要使用的"最长导线长度"、因为有很多因素会涉及到这一点。 如果您的接口足够干净、并且允许满足器件数据表中的时序参数、则通信将成功。

    数据表中的一个假设是"SPI 高速模式的所有时序参数假设负载电容为5pF 导通
    SPICLK、SPISIMO 和 SPISOMI。"

    如果您希望改善 SPI 总线接口并使其更干净、应在线提供有关此主题的大量资源。 下面链接了一个有关"扩展 SPI 总线以进行远距离通信"的 TI 文档、不过我不认为它专门用于高速模式。

    www.ti.com/.../slyt441.pdf

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kevin、这很有帮助。