This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:50Hz 正弦波形的实时 FFT

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738113/ccs-tms320f28379d-real-time-fft-of-a-50-hz-sinusoidal-waveform

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 的是采样频率为1.6KHz 的50Hz 正弦波形的实时 FFT、但我的输出似乎不正确。  是否有人可以向我发送代码或提供任何建议、以便我可以获得所需的输出。

谢谢你  

Rakesh Chopra