This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN 适合与额定电压较低的电机配合使用。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737819/tmdshvmtrinspin-is-the-tmdshvmtrinspin-good-to-use-with-motor-with-less-rated-voltage

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: DRV8301-69M-KIT

 TMDSHVMTRINSPIN 套件是否 可用于控制额定电压为24-72V、功率为5kW 且适用于参数估算的 BLDC 电机、方法是使用从1Ph 交流电源(即325)派生的直流总线。?

或者、对于 电机的初始测试、应该使用 BS5和 BS6专用的72V 电源。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDSHVMTRINSPIN 套件适用于低电压输入、但无法支持如此高的功率输出、其额定电流为10A、峰值电流小于20A。 对于低电压和高电流应用、最好使用 DRV8301-69M-KIT (60V/40A)。
    www.ti.com/.../drv8301-69m-kit

    您可以将直流电源连接到 P1作为交流电源、并将 BS1连接到 BS5。
    或者直接将直流电源连接至 BS2/BS6 (GND/负)和 BS5 (正)。