This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何将 XDS100v1调试探针与 UniFLASH v4.5.x 配合使用?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736458/tms320f28335-how-do-i-use-the-xds100v1-debug-probe-with-uniflash-v4-5-x

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我之前使用过 UniFLASH v3.x、并尝试下载 v4.5.x 并使用它。

但是、UniFLASH v4.5.x 支持的仿真器列表中没有"XDS100v1 USB 调试探针"

如何将"XDS100v1调试探针"与 UniFLASH v4.5.x 配合使用?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的 Uniflash 不支持 XDS100v1、仅支持 v2和 v3

    请查看: processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v4.4.0_Release_Notes

    您必须降级。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    UniFLASH 的最新版本具有"独立命令行"功能、非常有用。
    是否无法在最新版本的 UniFLASH 中使用 XDS100v1?
    我在将 XDS100v2设置为 XDS100v2后测试了 XDS100v1调试探针、并确认其工作正常。
    是否可以使用此设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Nam、Sang-il"]是否无法在 UniFLASH 的最新版本中使用 XDS100v1

    因为没有同样的选择,不!

    [引用 user="nam、Sang-il]I 在将 XDS100v1调试探针设置为 XDS100v2并确认其正常工作后测试了该调试探针。
    是否可以使用此设置?

    太棒了! 我无法确认这一点。 让 TI 人评论一下。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。