This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:C2000系列 DSP 的应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737386/ccs-tms320f28035-application-of-c2000-series-dsp

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师!

我想问一个有关 C2000应用的问题。目前、DSP 双向交流/直流电源的使用已在市场上得到广泛应用。TI 是否有关于此领域技术应用的信息?例如开发板。

交流/直流双向电源的技术参数:

输入交流180V~220V、直流侧12V 输出、功率2000W 或 SO.Pure 数字控制。

通常使用两个 DSP、例如 TMS320F28035、一个用于交流/直流控制、另一个用于直流/交流控制。这方面是否有任何技术文档?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、TI 没有任何双向交流/直流参考设计。 最接近的设计是我们的双向直流/直流设计(TIDA-BIDIR-400-12)。 您可以在 TI 网站上找到它。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 沙米!