This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:Windows XP 中的 Uniflash 支持(适用于 C2000 F280041 &F28075)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28075, TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737241/tms320f280041-uniflash-support-in-window-xp-for-c2000-f280041-f28075

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F28075

尊敬的 TI 团队:

我的客户使用了我们的 C2000器件、并将通过 UniFlash 进行编程。  但客户生产线 PC 是 Windows XP O/S、Uniflash 将在对 C2000闪存进行编程时停止(如下图所示)、客户希望知道 在 Windows XP 中是否支持 Uniflash 或其他 S/W。  

操作系统:Windows XP

Uniflash 版本:4.4.0

C2000器件型号:TMS320F28075和 TMS320F280041  (两者都有相同的问题)

程序和调试器工具:XDS100 v2