This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:外部晶振需要

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734509/tms320f28374s-external-crystal-require

器件型号:TMS320F28374S

您好!

我们使用 XDS100V2仿真器来调试 TMS320F28374S。 我们将使用 CCS V 7.4。

我们是否需要将外部晶体连接到控制器以对闪存进行编程? 需要使用什么频率的晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、

    您是否在使用 CCS 片上闪存插件的背景下询问此问题?  如果是、则无需连接到外部晶体。  闪存插件使用 INTOSC 进行闪存操作。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、

    假设我的答案解决了您的问题、我将关闭此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi