This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:4类 ePWM 模块的 GLDCTL2寄存器是否真正受到 EALLOW 的保护?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737219/tms320f280049-is-gldctl2-register-of-type-4-epwm-module-really-eallow-protected

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

SPRUI33A 说、ePWM 寄存器 GLDCTL2受 EALLOW 保护、但是我的工作示例和 C2000Ware driverlib 都不包含 EALLOW;EDIS;sequence。

该寄存器的正确保护级别是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    我将检查我的内部文档并返回给您。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 这是文档中的错误。 它将在下一个版本中进行更正。 按照 C2000WARE 示例进行操作。

    谢谢、

    NIMA Eskandari