This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:GPIO 分配

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736654/tms320f28032-gpio-allocation

器件型号:TMS320F28032
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我使用的是一 个 PWM 通道、其 相关 GPIO 用作其他功能的输出。

 选择 PWM 通道时、无法使用"置位/清零"切换引脚。

为什么会出现这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JW、

    您可以将指定的 GPIO 引脚用作 GPIO 引脚(或) PWM 引脚(或)任何外设引脚。 但是、您不能同时使用 GPIO 和 PWM 引脚。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个占空比为30%ON /70%、100us 时的 PWM 信号。
    是否可以使用计时器来生成此信号、示例针对50%占空比。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以通过将 GPIO 用作 PWM 引脚来实现这一点。 您无需使用任何计时器。

    PWM 模块具有时基模块、可帮助您实现30%/ 70%占空比和所需频率。 检查 C2000Ware 中的任何 PWMexample?

    曼诺伊