This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28075:C28 long double 的编译器/汇编器问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736133/compiler-tms320f28075-c28-compiler-assembler-problem-with-long-double

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

C2000编译器/汇编器拒绝处理下面的代码、我会收到下面也显示的消息(控制台输出)。

根据"如何提交编译器测试用例"生成的.pp 文件如下: e2e.ti.com/.../f64tf.zip

这不是发生此错误的唯一情况。

谢谢、此致、

弗兰克

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k f64tf.obj
'生成文件:./f64tf.c'
'调用:C2000编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --vcu_support=vcu2 -cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -O2 -include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.1.LTS/include /workspace/firmware/duc/device_support/f2837xs/common/include -include_path="J:/workspace/firmware/duc/rtos/include /workspace/firmware/duc/device_support/f2837xs/headers/include -include_path="J:cn_suppress-cn_proc-display_guide-cn"-cn_guide-compress-cn_guide_pref-/workspace/firmware/duc/duc_firmware /workspace/firmware/duc/driverlib/f2837xs/driverlib/inc -cn_guide_display_guide-tide-t_sense.g_guide-cn_guide-t_s64k/cn"-cn_guide-probi-f_guide-come"-cn_guide-cn_guide-cn_guide-cn_guide-cn_guide-cn_guide-t_sep-cn_guide-cn_guide-cn_guide  
1组装错误、无组装警告

>>编译失败
subdir_rules.mk:191:目标'f64tf.obj'的配方失败
"./f64tf.c"、第34行(第14列):建议#2614-D:(性能)使用--fp_mode=relaxed 启用针对 FP 除法的 TMU 硬件支持。
"F64tf.asm"、错误!   在第212行:[E0200]块大小7超出范围8.127
          RPTB     $C$L5,AR6            ;[CPU_]|40|

typedef long double float64_t;


#define F64TF_MAXORDER 4/*          最大值 传递函数顺序*/


/*传输函数数据结构*/

typedef 结构{
   int        顺序;                 /*传递函数顺序*/
   int        index;                 /*输入/输出值的索引*/
   float64_t  dinv;                  /* 1 / b[0]用于更快的抗饱和*/
   float64_t  ymin;                  /*较低的输出饱和*/
   float64_t  ymax;                  //输出饱和上限*
   float64_t  b[F64TF_MAXORDER+1];   /*分子系数*
   float64_t  a[F64TF_MAXORDER+1];   /*分母系数*
   float64_t  u[F64TF_MAXORDER];     /*输入值*
   float64_t  y[F64TF_MAXORDER];     /*输出值*/
}f64tf_data;

 
/*使用 z 传递函数 G (z)= B (z)/A (z)*/初始化 f64tf_data
void   f64tf_init_tf (f64tf_data * p、int order、float64_t b[]、float64_t a[])

   int        i;
   float64_t  an;
   
   p->order = Order;
   AN = 1.0/A[0];
   对于(i = 0;i <= Order;++I){
       P->A[i]= A[i]* AN;
       p->b[i]= b[i]* an;
   }
#if Compiler_fails || 1.
   对于(; i <= F64TF_MAXORDER;++I){
       P->A[i]= p->b[i]= 0.0;
   }
#endif
   p->dinv = 1.0/b[0];


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到了已知问题、首先在此 论坛主题中报告。  在版本16.9.x.LTS 系列版本中、它在版本16.9.7.LTS 和更高版本中进行了修复。  在版本18.1.0.x.LTS 系列版本中、它在版本18.1.0.LTS 和更高版本中修复。  要升级编译器、请访问文章 适用于 TI 处理器和微控制器的代码生成工具

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    很高兴再次见到您、感谢您提供的信息。

    此致、

    弗兰克