This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28343:DockingStnHWdevPkg

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28343, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736163/tmdsdock28343-dockingstnhwdevpkg

器件型号:TMDSDOCK28343
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C28343C2000WAREcontrolSUITE

在哪里可以找到数据包: DockingStnHWdevPkg?   SPRUGP7 - TMS320C28343实验板套件概述中提到了这一点

我正在寻找基板的原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    只需下载 C2000ware 并导航至:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\boards\ExperimentterKits

    或者、您也可以查看 TMDXCNCD28343硬件开发者套件 zip 文件:
    www.ti.com/.../TMDSDOCK28343

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gautam 的回复

    不幸的是、我没有找到我要寻找的东西。 我需要 C28343实验板套件的基板原理图-包括引脚分配、5V 电源等 我查看了网络链接和硬件开发者套件。 这没有原理图、而是包含可合并到客户设计中的 DIM100连接布局。

    我查看了 C2000ware、但这似乎不支持 C28343。 在我的公司安装软件很困难、因为需要经理/IT 批准。 我已经安装了 controlSUITE、但它没有原理图。

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我相信所有 DIM100实验板套件都使用相同的基板、因此:

    controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM100ExperimentsKit-HWdevPkg_v2_0

    \C2000Ware_1_00_05_00\boards\Experimentreams\DockingState_DIM_100引脚

    应该是正确的文件夹?