请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28054F 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
在 Motorware 中、用于感应 CPU 温度或将 ADCSOCFRC1与中断环路 ADC 用法结合使用的示例未讨论动态更改 SOC 寄存器和 ADC 单元用法的最佳实践、也未讨论在多个 ADC 值时处理首次读取勘误表问题 正在读取。 我将使用 ADCSOCFRC1偶尔读取 CPU 温度、并在尝试混合中断驱动和强制(轮询)读取时遇到一些困难。 因此、我将考虑不同的 tact。 我只想使用中断方法和特定的 SOC 在读取不同的 ADC 源之间切换、而其他 ADC 源保持恒定。 这样做的目的是尽可能缩短轮循列表。
我是否可以在需要时更改 SOC 通道、并在需要时跳过中断服务函数1到2次迭代的处理 、而不进行任何其他更改?