This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:EnDat 接口实际要求

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735986/tms320f28379d-endat-interface-real-requirments

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我们一直在使用 EnDat 库、该库将方向控制引脚 ENDAT_DIR 放置在 GPIO34 (sprui35)上。  较新的文档 tided3a 指出它现在位于 GPIO9上。  它是否已移动、或者我是否缺少了什么?

谢谢你

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    早期软件(GPIO34)库用于 IDDK 硬件。 因此、如果您继续使用该引脚、则没关系。
    最近发布的软件库版本适用于 BOOSTXL_POSMGR Booster Pack 硬件。
    您可以继续使用已使用的器件、无需更改为 GPIO9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subrahmanya、

    对于我们的新硬件、我们宁愿使用 GPIO9。  对于我们的处理器 TMS320F28379D、新库似乎适合我们。  你同意吗?

    谢谢、  

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-您可以使用新库。 此外、请查看所有其他引脚分配、确保它适合您。