This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:控制卡 bur out、tmdshvmtrinsp

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736093/tms320f28069-control-card-bur-out-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN、 controlSUITE

我在使用新的 tmdshvmtrinspinspinspied 时烧毁了控制卡和计算机主板。 首先、我将 USB 电缆连接到控制卡的 J1端口、然后为220VAC 加电。

在打开交流电压期间烧毁我的卡和计算机。  只有我的控制卡 C35、C33、C71、R77、U15 USB 串行控制器烧坏 了、其他方面包括我的卡 F28069M 控制器和 TMDSHVMTINSPIN 板

它能用我的卡吗? 更换空白 FT2232hl USB 至串行控制器、

93c56 EEPROM 中包含什么内容?

我建议新用户移除 C71电容器或始终使用 g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很不幸。 如果您安装了 controlSUITE、尤其是第3.5节"接地层和安全"、您可能会看到下面文件夹中的指南文件、即 HVMotorCtrl+PFC_HWGuide.pdf。 除了隔离仿真器器器件之外、所有电源域的接地平面都相同、因此在将任何测试设备与电路板连接之前、必须满足适当的隔离要求、 最好断开所有设备(包括您的 PC)的保护接地、隔离电源不需要这样做。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

    如果您想在电路板上修复或构建 XDS100仿真器、则可能需要查看以下两个链接;C71是可选部件、您可以在默认情况下将其移除。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100