This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMDSCNCD28335

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735461/tmdscncd28335-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335C2000WARE

大家好、我正在使用 TMS320F28335ZJZ 制作 PCB。

我想问、为什么 GPIO-00至 GPIO-07的电阻为33R、而其他 GPIO 在 TMDSCNCD28335的原理图中没有它们。

为什么 ADC-A6、ADC-A7、ADC-B6和 ADC-B7没有 RC 滤波器?

此致、

Ramy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramy、

    在早期的 controlCARD 设计中、我们关注的是 PWM 引脚上的电气过载(EOS)。 controlCARD 为通用型、PWM (GPIO 1至7)通常连接到栅极驱动器。 在软件开发过程中、通常会损坏栅极驱动器、因此我们添加了串联限流电阻器、以便在栅极驱动器损坏时尝试保护器件。

    您提到的 ADC 引脚缺少 RC 滤波器和 ESD 保护二极管。 我们的想法是为了演示如何使用和不使用这些电路来实现 controlCARD。 在较新的 controlCARD 上、我们决定不应该这样做。 我们现在在所有 ADC 通道上提供 RC 滤波器和 ESD 保护二极管、因为它们为 ADC 提供最干净、最安全的信号。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。 我想问您使用哪个程序来设计 PCB。 因为我找到了 TMS320F28335控制卡的原理图、但我不知道它是否附带 PCB 设计。 我想知道使用了多少层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramy、

    查看 C2000Ware 中的自述文件、它看起来像是在 Mentor PADS 中创建的。

    其次、查看 C2000Ware 中的光绘文件、该电路板中似乎有6层。

    此致、
    Cody