This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:TMS320F28334

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735208/tms320f28334-tms320f28334

器件型号:TMS320F28334

您好 Sal、

IAM 在命令提示符下发送命令行,下面是命令行,我没有任何 f28334内核,所以我只编辑了 F28335闪存内核名称并将其放入参数中,请发送 f28334内核,如果我在该命令中做了任何错误,请查看下面的命令行 提示,请更正我,我们的控制器是 TMS320F28334

C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d F2803x  -k f28334_flash_kernel.txt -a PQCR.I00 -p COM3 -b 9600 -v

在命令提示符下运行上述命令后、它将显示"已完成等待内核启动...正在尝试自动波特"、之后它将挂起并在"  应用程序自动波特成功 不来"结束时出现、请参阅运行命令后出现的以下消息

C2000串行固件升级程序
版权所有(c) 2013 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在获取通信状态
建立通信 DCB
调整端口设置

调用 F05_DownloadImage
正在将 PQCR.I00下载到器件...

内核自动波特率成功
内核
已完成等待内核引导...正在尝试自动波特

 昨天我们在客户位置尝试了,它没有被刷入控制器,我们再次来到 back..no,我们意识到我们在生产时选择了这个控制器,这对我们来说真的是一个糟糕的体验,我们 被困在这里,我们已经越过了我们的时间表,过去几个月都在问。仍然如此 不清楚、在发送回复消息后、TI 社区需要花费数天的时间

我正在等待您的回复、请尽快回复

请帮助我解决此问题、我正在发送屏幕截图、请找到附件

因为通过使用 c2prog、它正在刷写到我的控制器中

谢谢、此致

江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar、

    请求您将回复发布到现有主题帖、而不是创建新主题帖。

    Sudhakar

    ------------------------------------------------------

    如果帖子回答了您的问题、请使用 "验证答案" 按钮进行标记。

    其他有用链接:

    C2000入门     C2000闪存常见问题/常见问题      仿真常见问题解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将此响应标记为已解决、以便此主题将关闭。 让我们继续讨论另一个主题、除非您有新主题。

    SAL