This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:带 USB 的 TMS320F28375引导加载

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735220/tms320f28375s-tms320f28375-boot-loading-with-usb

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生,

           是否有使用内置 USB 2.0加载 TMS320F28375的引导选项?

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有。 有一个 USB 引导加载程序。

    您可以使用名为 USB 闪存编程器的实用程序将代码连接并加载到器件。

    您可以使用提供的 Windows 驱动程序使其正常工作、但如果不能、我们将在下一个适用于 Windows 10的 C2000Ware 中更新 Windows 驱动程序。

    SAL