This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:ROM 外功能与放大器;GUI Composer Web 应用

Guru**** 2894860 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, MOTORKITSCNCD69MISO, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734914/tms320f28069m-out-of-rom-capability-gui-composer-webapps

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORKITSCNCD69MISOMOTORWARE

我有有关使用此 Launchpad 的确认事项。

由于 TMS320F28069M Launchpad 和 DRV8305EVM 能够使任何电机从 ROM 中旋转(例如 Lab2a)、这是否意味着它可以将识别的参数保存在 ROM 中? 您能更详细地介绍一下此功能吗? 我对它相对于 RAM 之外的优势几乎不会感到困惑(例如 Lab2b)。

2.我可以将 webapps "InstaSPIN_F2806xM_UNIVERICE"用于独立选项吗? 或者它是否具有不同的 Web 应用程序?

   原因:我为 F2806xM 的 guicomposer 安装了"motorkitscncd69miso_v104"、但我认为它不正确、因为 GUI 无法运行电机。

我希望你能提供帮助。 非常感谢。

Muriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 的某些部分功能存储在 ROM 中、即 FAST 估算器、该估算器使用 Motorware 示例中的 EST API 集进行调用。 Lab2a 的独特之处在于、它还允许将某些 CTRL 函数放置在 ROM 中、以便从 RAM 中卸载一些用于空间限制的功能。 您无法将识别的参数保存在 ROM 中、因为它是"只读存储器"(ROM)、并且无法写入。 必须写入 user.h、该文件在编译后存储在数据存储器中

    您可以使用 InstaSPIN-F2806xM-Universal GUI 进行测试、但通常我们看不到客户在终端系统中部署此功能。 它主要用于开始评估 InstaSPIN-FOC

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean。

    感谢您的反馈。

    因此、测试后识别的电机参数有可能被写入"user.h"。 一旦我将再次通过 GUI 运行电机、我将检查"user.h Params"、以便 instaSPIN 将引用指定的电机参数。 现在可以预期电机能够无故障地旋转。

    例如

    从 GUI 中删除 ⇒μ A 至 user.h (电机参数)
    Rs = 0.01466 ⇒μ A Rs = 0.01466
    Ls-d = 0.05023 ⇒μ A Ls-d = 0.05023
    Ls-q = 0.05023 ⇒μ A Ls-q = 0.05023
    额定磁通= 0.00035021 ⇒μ A 额定磁通= 0.00035021

    顺便说一下、我的目的是选择哪个项目可以帮助我在每次运行 GUI 时旋转4极电机(最大40、000rpm)而不会失败。

    就这些。 非常感谢。

    Muriel