This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:SCI BOOT0模式引脚配置

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734680/tms320f28379s-sci-boot0-mode-pins-configuration

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想 通过改变引导模式选择引脚(BMSP0和 BMSP1)、 以及 SCIBOOT1 SCITXDA (GPIO28)和 SCIRXDA (GPIO29)引脚来设定 OTP 位置。

是否有用于编程或相关链接的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambati:

    您是否查看了此 wiki 链接: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Programming_OTP
    很相关。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam Iyer、

    但上面的链接适用于 F2837xD (双核)、我需要 F2837xS (单核)。
    您能给我发送这个相关链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件非常相似。 您可以导入:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\blinky_with_dcsm
    而不是为 F2837xd 指定的选项、并按照其余步骤操作。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请参阅列出的示例 Gautam

    此致
    Chris