This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:适用于 DRV830x-HC-C2-KIT_V105板的 MATLAB Simulink c28069pmsfoc_ERT.slx

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8301, TMS320F28069M, DRV8301-69M-KIT, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734666/tms320f28069m-matlab-simulink-c28069pmsmfoc_ert-slx-for-the-drv830x-hc-c2-kit_v105-board

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8312DRV8301DRV8301-69M-KITBOOSTXL-DRV8301

Simulink 嵌入式代码示例 、c28069pmsocd_ERT.slx 指出该仿真适用于 DRV8312电路板:

"注意:此演示需要 TI DRV8312三相无刷电机控制套件"。  我 有一个具有 DRV8301芯片的 DRV830x-HC-C2-KIT_V105套件/电路板。  修改 c28069pmsocd_ERT.slx 文件以便它适用于 DRV830x-HC-C2-Kit_V105需要执行哪些主要步骤?

我已查看了中的整个文件夹:

C:\ProgramData\MATLAB SupportPackages\R2018a\toolbox\target\supportpackages/tic2000\tic2000examples

我找不到适用于 DRV830x-HC-C2-KIT_V105的任何器件。

谢谢、

Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    我们不控制 MATLAB 的示例/软件版本。 您是否已尝试联系 Mathworks 以获得支持?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已请求 Mathworks 中的某个人查看此主题。 希望 Mathworks 的某个人会回复此主题。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上是以下套件:

    Piccolo TMS320F28069M MCU

    (正在供货) DRV8301-69M-KIT

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    我们目前没有此电路板的发货示例。
    最接近的方法是参考基于 BOOSTXL-DRV8301的型号'c28069pmsfocdual_ERT.slx'来研究实现方案、然后对该模型进行更新、以便能够在 DRV830x-HC-C2-Kit_V105套件/电路板上运行、因为驱动器芯片是相同的。
    在未来的 MATLAB 版本中、我们可能会根据要求提供电路板的运输示例。