主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我想为我的应用实现三个正常工作的 DAC。 我只能在 F28379d launchpad 上实现两个缓冲 DAC (DAC-A、DAC-B)。 我找不到第三个 DAC (DAC-C)输出引脚、在浏览论坛后、我发现第三个缓冲 DAC 引脚只能使用控制卡获取、而不能从 F28379d Launchpad 获取。 是这样吗?
假设这是正确的、我尝试探索其他选项以使用 RC 滤波器 PWM DAC (DAC 1、2、3、4中的任何一个)来实现第三个 DAC、但我无法在控制套件或 Driverlib 示例中找到运行这些 DAC 的合适示例代码。 我想在这些 DAC 中生成特定的电压。
我应该参考哪一个示例? (Driverlib 中的示例代码对我的应用程序更好)