This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVRESLLCKIT:有关全新套件(CCSv8)的编程问题

Guru**** 2756305 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, UNIFLASH, TIDM-1001, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734395/ccs-tmdshvresllckit-programming-issues-on-brand-new-kit-ccsv8

器件型号:TMDSHVRESLLCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEUNIFLASHTIDM-1001powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我一直在尝试让 TMDSHVRESLLCKIT 启动并运行。 我已按照《具有同步整流套件的高压半桥 LLC 谐振直流/直流转换器软件参考指南》中概述的步骤进行操作。 但是、当我尝试调试 controlSUITE 中的示例 HVLLC 项目时、我遇到了几个错误。 我在 Windows 10上使用 CCSv8。

我已经安装了 Uniflash、它允许我使用内存浏览器工具从内存中读取数据、但我也很难使用它进行编程。 我尝试上传更基本的 F28027 ADC13示例、但也遇到类似的错误。 我还仔细检查了 F28027控制卡中的控制卡、因此我要确保它声称配置的器件与目标器件不匹配的原因。

是否有人对我应该如何继续提供任何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请确保按照 TMDSHVRESLLCKIT 用户指南的"硬件设置"部分所述正确填充所有跳线。 请检查您是否在基板上获得了5V 和3.3V 电压。 ADC 示例遇到类似的问题、这一事实表明硬件设置可能缺少一些内容。 您可以尝试使用接受 controlCARD 的任何其他电路板对 ADC 示例代码进行编程。 下面的实验套件是一个不错的选择。

      

    该套件几乎在9-10年前发布、设计人员从 TI 离职。 因此、如果我无法帮助您解决这个问题、我会感到很抱歉。 我强烈建议查看 TIDM-1001 (两相交错 LLC)设计、该设计在 controlSUITE 中受到了积极支持、并且还得到了我们最新的 powerSUITE 工具的支持。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi