This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28374S:连接到374S 器件时出现 CodeComposer 调试器错误

Guru**** 2996850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733704/ccs-tms320f28374s-codecomposer-debugger-error-in-connection-to-a-374s-device

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

尝试将电路板连接到374S 设备时、我遇到了一个奇怪的错误。

到目前为止、我使用过377S 和379S、没有任何问题。

现在我尝试使用374S 器件、但当我开始调试过程时、我收到以下错误:

我查看 F28374S.GEL 文件、在第82行、我找到了以下命令:

当调试器尝试将0x0FFF 值写入位置0x5F452以初始化 GS0-GS11存储器块时、错误发生。

如果我将该值更改为0x00FF、一切都很好。

如果我将该值设置为大于0xFF、则会出现错误。

此时、我不明白为什么 GS8-GS11块的初始化会产生调试器错误。

请注意、当我连接到电路板并手动将 GS 初始化寄存器写入0x0FFF 时、初始化将毫无错误地结束。

这是 DSP 的情况:

有人能给我一个提示吗?

谢谢你

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    您是否记得更新目标配置文件以引用 TMS320F28374S?

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已更新目标配置。

    此外、我还尝试从工程目录中擦除配置文件并从头开始创建新配置。

    我的实际权变措施是将 GEL 文件中的值从0x0FFF 更改为0x00FF、但我不理解这种更改的原因。

    我讨厌在不了解的情况下做一些事情。

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    您可以在另一个器件(F28374S)上尝试此操作吗? 如果您发现同一问题、请告知我们。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经尝试过两个不同的板、并且行为是相同的。
    我还有其他2个示例板。 我可以对它们进行测试。
    仿真器探测器是在 VMware Player 虚拟机上运行的 XDS510USB、CCS8.2 (但与8.1相同)和 W10 64位。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接后、您能否尝试通过 CCS 内存观察窗口写入该位置、并查看是否存在任何错误。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许我发现了问题:

    1.2Vdd 恰好在电源之后1.2V、但在 DSP 芯片附近的 LC 滤波器之后、当 CPU 开始工作时、它大约为1.10/1.12V。

    我已将电源输出增加到1.26V、因此当 CPU 启动时、DSP 引脚达到1.19/1.20V。

    现在、问题似乎也可以使用 origina .gel 文件解决。

    我将告诉您修复程序是否无法解决问题。

    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很高兴听到您解决了这个问题。 感谢您分享您的发现。