This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28004X-POWER-EST-CALC:我可以#39;t 下载"C2000-F28004X-POWER-EST-CALC"

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-F28004X-POWER-EST-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733963/c2000-f28004x-power-est-calc-i-can-t-download-c2000-f28004x-power-est-calc

器件型号:C2000-F28004X-POWER-EST-CALC

我无法从此链接下载"C2000-F28004X-POWER-EST-CALC "。
www.ti.com/.../C2000-F28004X-POWER-EST-CALC

"抱歉!我们找不到您的页面。" 显示。
如果我对原因进行了调查、我将假定目标文件名中包含该空间的正文。
"Piccolo F28004x 功耗估算工具安装程序.zip"

我建议您将文件名的空间更改为下划线。

此致、

Hidetaka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidetaka-san、您好!

    是的、链接现在似乎处于非活动状态。 您可以通过此链接下载该工具:
    www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Gautam-San。

    我可以从您编写的链接下载。

    此致、
    Hidetaka。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、祝您度过美好的一天!

    此致、
    Gautam