This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:DQ 直轴和正交轴 DRV8301 RevD F2806x 中的功率计算

Guru**** 2535620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733866/ccs-tms320f28069-power-computation-in-dq-direct-and-quadrature-axis-drv8301-revd-f2806x

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大师级-

感谢您对"网格"的澄清、对我来说很有用...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    您是否错误地创建了新帖子。 我看不到任何有效的问题发布。 我可以关闭此主题吗?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼诺伊

    我认为这是这个主题的尾端: e2e.ti.com/.../732891

    您可能可以将回复移动到该主题、然后关闭此主题。

    我将等待 Kurt 确认/拒绝

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请关闭。