This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRSLVR:C2000旋转变压器数字转换套件。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733795/tmdsrslvr-c2000-resolver-to-digital-conversion-kit

器件型号:TMDSRSLVR
我想将 Tamagwa 旋转变压器与 Launchpad F28069M 配合使用、使用此旋转变压器转数字转换套件。 有可能吗? 我是否需要其他组件? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用。 该套件应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我还有另一个问题:在白皮书中、我看到这个 C2000旋转变压器数字转换套件为激励电压为10Vp-p 10kHz 的旋转变压器馈送信号、而我的旋转变压器在10kHz 时需要一个等于7Vrms 的激励电压。 我可以使用此套件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7Vrms 将为20Vp-p 对于10Vp-p、来自旋转变压器的反馈信号可能具有较低的 SNR。 您可能需要更高功率的模拟前端、但如果使用10Vp-p、您仍可以进行评估、但 ENOB 可能会更少。