This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:描述资源路径位置类型程序"make"未在路径 FFT_77S C/C++问题中找到

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733638/tms320f28377s-description-resource-path-location-type-program-make-not-found-in-path-fft_77s-c-c-problem

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我尝试使用来自 ADC 的数据获取 FFT。 我遇到错误"

说明资源路径位置类型
在路径 FFT_77S C/C++问题中找不到程序"make"

"

生成我的项目。

请有人帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供更多信息? 我不确定是什么导致了此问题。

    此外、请首先参阅 C2000Ware 中的示例、并开始将其作为参考点执行。

    此致、
    SAL