This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CLA/Viterbi、多处理与放大器;CLB 结构指导

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733534/tms320f28377s-cla-viterbi-multi-processing-clb-fabric-guidance

器件型号:TMS320F28377S

C2K 团队、

我们的现有 C2000客户希望考虑从 F28335转向 F28377S 以提高性能。  他们希望得到以下三(3)个主要项目的进一步协助:

随着 CLA 和 Viterbi 在硬件中的单元的增加、这是几年前传统上通过汇编语言编程的、我们现在有一种更现代的方法在 CCS 中使用标准"C"代码对这些单元进行编程。  但是、我们是否有一个针对 CLA 和 Viterbi 单元的良好示例项目或培训模块?

2. 客户将要将新的 F28377S 连接到其系统中现有的 TM4C Tiva (1294) MCU。  虽然这两个器件有多种可用的"多处理"方法、但这两个器件上的可用(I2C/SPI/UART/SERIA/ETC)中是否有首选方法(接口)?  任何可用的白皮书或应用手册也适用于此情况。  TI-RTOS 仍将使用、因此欢迎提出有关使用方便性的任何建议。

 3. CLB 可配置逻辑块-几个 e2e 对同一主题的引用、例如此处的这个主题:  

但是、常见的假设是、这有时实际上会消除或减少对外部 CPLD 或 FPGA 的需求、这显然取决于设计的特定需求。  我们是否有有关此特定主题的其他白皮书、应用手册或 wiki 页面?

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    对于上述第3季度、您的假设是正确的。  客户需要特殊的配置工具。  我们了解 CLB 可为客户的系统提供的潜在价值对 CLB 产生的兴趣。  希望在未来从 C2000 MCU 系列中了解有关此主题的更多信息。   

    对于 Q2、"串行通信接口芯片到芯片"、对于整体 BW、最小延迟和同步机会、我希望使用高速 SPI 作为这些器件之间的链路。  如果需要路由的信号太多、则可以使用 UART、但知道'377 SCI 端口不支持 DMAreq。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关#1的信息、请参见
    www.ti.com/.../overview.html

    向下滚动到加速器、请参阅
    •加速器:增强 C2000 MCU 系列的功能技术简介(修订版 A)(PDF、155KB)

    以及 VCU 部分和 CLA 视频系列和培训中的链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还应查看:
    C2000技术讲座中的模块9、可在 以下网址找到:processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    此外、他们还应查看来自 Vishal 的 CLA 技术讲座: training.ti.com/control-law-accelerator-cla-hands-workshop

    (感谢 Ken Schachter 发送这些快速链接!)