C2K 团队、
我们的现有 C2000客户希望考虑从 F28335转向 F28377S 以提高性能。 他们希望得到以下三(3)个主要项目的进一步协助:
随着 CLA 和 Viterbi 在硬件中的单元的增加、这是几年前传统上通过汇编语言编程的、我们现在有一种更现代的方法在 CCS 中使用标准"C"代码对这些单元进行编程。 但是、我们是否有一个针对 CLA 和 Viterbi 单元的良好示例项目或培训模块?
2. 客户将要将新的 F28377S 连接到其系统中现有的 TM4C Tiva (1294) MCU。 虽然这两个器件有多种可用的"多处理"方法、但这两个器件上的可用(I2C/SPI/UART/SERIA/ETC)中是否有首选方法(接口)? 任何可用的白皮书或应用手册也适用于此情况。 TI-RTOS 仍将使用、因此欢迎提出有关使用方便性的任何建议。
3. CLB 可配置逻辑块-几个 e2e 对同一主题的引用、例如此处的这个主题: 
但是、常见的假设是、这有时实际上会消除或减少对外部 CPLD 或 FPGA 的需求、这显然取决于设计的特定需求。 我们是否有有关此特定主题的其他白皮书、应用手册或 wiki 页面?
Ty、
是的