This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28054MISO:TMDSCNCD28054MISO

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28054MISO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733389/tmdscncd28054miso-tmdscncd28054miso

器件型号:TMDSCNCD28054MISO
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

 您好,

我使用 的是 TMDSCNCD28054MISO 控制器卡,我需要引脚详细信息,以便能够为我的应用设计系统,请发布详细信息。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有的 GPIO 详细信息
    如果是 TMDSCNCD28054MISO 控制卡、请将链接发布给我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在下面的路径中查看了 C2000Ware 中提供的原理图?

    C2000Ware>\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO\R1_2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找不到原理图、您可以共享该链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naeshkumar、

    您需要下载并安装 C2000Ware。 该软件包中包含原理图。 您可以在 Manoj 上面指出的路径中找到它们、但如果不清楚、我在下面的系统中包含了文件的屏幕截图。

    如果您在寻找每个 GPIO 上的外设功能、则可以查看 数据表TRM。  

    此致、
    Cody