This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CSM 解锁问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733397/tms320f28335-csm-unlock-issue

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我有 XDS110调试探针、我正在使用 F28335微控制器。 我有一个用于 F28335的应用。 在设置 CSM 密码之前、我可以对 F28335进行编程和调试。 出于安全原因、我必须将 CSM 密码与密钥一起使用。 但我现在无法设置与 F28335的连接。 我的钥匙没有改变。 通常情况下、一切都应该正常。 出现某个问题后、我脑海中会弹出一个问题:"如果 CSM 解锁操作需要与 XDS110调试探针进行一些额外/不同的连接、该怎么办?" 我正在处理该问题、但我无法获得有关该问题的足够信息... 有什么建议吗?

附加信息:  

我已运行 LED 来查看 F28335是否正常工作。 LED 正常闪烁、因此工作正常。

我尝试上传不安全的 RAM 链接应用程序。 我无法上传应用程序、并遇到相同的错误。

附加的错误作为屏幕截图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试几次后、我使用下拉电阻器将 emu0和 emu1引脚设置为0、它正常工作。 我不知道为什么,但我没有判断...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 F28335系统控制文档的以下部分。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的观看。
    我现在看到了。 当我将 emu0和 emu1设置为零时。 运行指示灯停止闪烁。 之后、仿真器进行控制。 所以我没有意识地解决了这个问题。 我的一天...