This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:C2000-GANG 擦除失败

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180033/tms320f280025-c2000-gang-erase-failed

器件型号:TMS320F280025

--

谢谢、此致、

耶鲁大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    请确保客户在 Gang 上安装了 Elprotronic 提供的最新固件;他们可以在此处下载: https://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-Setup.zip

    客户是否在多个器件上或仅在列出的器件上看到这一点?  以上固件检查将确保编程人员使用所有最新的 DS 编号。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matthew、

    客户在多个 PCBA 上发现此问题。

    除此之外、他还遇到 错误23:MCU 器件初始化和此问题:

    成功连接后擦除时出现此问题。

    --

    谢谢、此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学
    我将要求 Elprotronic 的人员查看该帖子并提供一些反馈。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    Elpro 从对话中注意到、客户正在通过 Gang 编程器为 DUT 供电。  客户是否可以从外部供电并查看问题是否已解决?  如果超过 Gang 的最大电流、则可能会导致此问题。

    最棒的

    Matthew