This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:系统配置时钟

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183346/tms320f28027-profile-clock

器件型号:TMS320F28027

您好!

你好。

客户正在使用 TMS320F28027。 他希望提高 CPU 速度以更快地执行代码。 当 CPU 速度为10MHz 时、断点之间的系统配置时钟大约为18000、当 CPU 速度为20MHz 时、系统配置时钟为40000、当 CPU 速度增加且执行时间增加时、平均系统配置时钟增加。 代码从闪存中执行、等待状态设置为1。 他不知道为什么执行时间会增加。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    由于节假日,答复可能会有延误。 请在1月1日或2日之前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我同意、从纯时钟速率的角度来看、这毫无意义。  随着系统频率的增加、是否有一些后台 ISR 变得更加频繁?  我不确定这也是没有意义的、因为代码的执行速度也是速度的2倍;但我觉得这样的情况会导致系统配置时钟编号。  也许客户可以确保代码部分是线性的并且 ISR 被禁用(包括看门狗)以排除这种情况。

    最棒的

    Matthew