This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:从16位 DMA-SPI 写入 F-RAM (8位可访问)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184754/tms320f28375s-writing-into-f-ram-8-bit-accessible-from-16-bit-dma-spi

器件型号:TMS320F28375S

您好!

IAM 尝试将数据写入 F-RAM (FM25W256、32K*8串行(SPI) F-RAM)(可从配置为 FIFO 模式的 SPI (支持控制器中的 DMA)进行8位访问(TX/RX))。

当 FRAM 仅接受8位参数、但传输大小(DATASIZE)限制为 DMA 中的最小16位值时、我需要传输每个16位参数的数组。

如果有任何方法可以解决这个问题、请告诉我。

谢谢、

Shreni。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreni

    正确的是、DMA 的最小传输尺寸为16位、通常情况下 C28x 内核是如此、因为它是基于字的架构。  在您的情况下、您只需将未使用的8位字清零、然后使用 DMA 将该数据发送到 SPI。  我相信 SPI 数据是左对齐的、因此您的数据字看起来像0x?00。  这里唯一的缺点是每个字都有8位未使用的数据、但如果您使用 DMA、则没有办法解决这个问题。

    最棒的

    Matthew