主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我有一个用于 CAN 和 IPC 通信的有效 Matlab Simulink 模型、使用嵌入式代码、我设法为 CCS 环境编译和构建 C 代码。 到目前为止都很好。 然后、我添加了 CPU 定时器1中断例程(从 TI CCS 代码示例复制)。 已正确配置 CPU Timer1参数(仅从另一个 CCS 项目中验证、不包含 Matlab 模型中的任何组件)。 我注意到、在与 Matlab Simulink 模型集成的 CCS 工程中、无法执行 CPU Timer1中断例程。 每次、程序运行如下语句来启用 CPU Timer1中断
IER |= M_INT13;
程序转到: 非法中断处理程序,并且没有执行为 CPU Timer1定义的中断例程。
为什么会发生这种情况?
请告知补救措施。
谢谢你。