This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184873/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 TI 支持:

我有一个 TMS320F28335开发套件。 我计划处理一个需要 RTOS 的新项目。

我想使用 FreeRTOS。 您是否有关于如何将 FreeRTOS 添加到 TMS320F28335项目的信息?

我认为我需要一个 FreeRTOS 端口。 是否提供?

非常感谢您的帮助、

Felix Valladares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    C200ware 为 C28x 提供 FreeRTOS 端口。 F2838x 、F29002x 和 F28003x 上有基于 FreeRTOS 的示例。 遗憾的是、我们没有针对 F2833x 的 readymade 示例。 但是、您应该能够重复使用端口文件、因为内核在这些器件之间保持不变

    此致、

    Veena