This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:全数字控制峰值电流模式参考设计

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184175/tms320f280049-fully-digital-controlled-peak-current-mode-reference-design

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:PMP23126、 TIDM-02000

您好专家、

我已经看到一些通过内部 DAC 和比较器使用 C2000的峰值电流控制参考设计、但这实际上很好、但我能否了解到、如果使用 C2000实现峰值电流控制的完全数字化方案?

实现开关模式电源的峰值电流模式控制

使用 TMS320F2803x 的具有斜率补偿的数字峰值电流模式控制(修订版 A)

使用 C2000 RET-t 的峰值电流模式控制 PSFB 转换器参考设计(修订版 B)(TI.com)

全数字意味着使用 ADC 连续采样电感器电流 、内部电流环路在 MCU 内部以数字格式完全处理、包括斜坡补偿。

如果目前没有这样的设计、C2000是否能够实现这种数字控制、如果没有、这里的限制是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 DPSDK 中查看 TIDM-02000或 PMP23126。 这两个都是 PCMC 控制、并由 C2000完全启用。

    谢谢、

    Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查过、它仍然是混合信号峰值电流控制、电感器电流被发送到内部比较器而不是 ADC。

      

    我想找到一个电感器电流直接发送到 ADC 的方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    HV 电流被发送到 CMPSS 端口之一、该端口也是一个模拟端口、用于 PCMC 控制。  这就是为 TIDM-2000和 PMP23126实现 PCMC 的方法。 我无法帮助您找到没有 CMPSS 实现的 PCMC 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PCMC、C2000上的 ADC 转换速率不够高(对于微控制器而言通常是如此)。 控制环路需要检测电感器电流并对其做出反应、使其在 PWM 周期的一小部分时间内达到阈值、从而实现精确控制。 这就是使用模拟比较器提供跳闸信号而不是 ADC 和数字比较器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、感谢您的评论。