This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:包含文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184807/tms320f28386s-include-file

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的项目是示例 repo flash_kernel_C28x_dual_ex1_c28x1的副本、它报告了此错误:

./flash_kernel_C28x_dual_ex1_verify_cpu1.c"、第46行:致命错误#1965:无法打开源文件"flash_programming_f2838x_C28x.h"。

现在、原始工程也会报告它、以及 flash_kernel_C28x_dual_ex1_c28x2。

文件位于以下位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\F28386 examples\C28x_dual\flash_kernel\flash_programming_f2838x_c28x.h

为什么三个项目无法再找到它? 这可能是系统变量问题吗?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除并替换了 C2000Ware_4_01_00_00、问题消失了。