This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于在 MCLKXA、MFSXA &MDXA 上生成输出的 EVM

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F2810, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183745/tms320f28377s-evm-for-producing-the-output-at-mclkxa-mfsxa-mdxa

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F2810C2000WARETMDSCNCD28388D

您好、E2E 专家、

你好。

较新版本可用于我的新项目 TMS320F28377S。

我之前担心的是、我们使用 TMS320F2810、并且我们计划在新版本中修改已经开发的软件。 我们的早期开发软件的员工已经离职、因此我被分配从一开始就需要继续工作、尽管我熟悉 C ETC 开发。

 为了快速开发用于新项目的软件、立即学习 DSP。 有鉴于此、

请建议使用最佳评估模块、以便我在 MCLKXA、MFSXA 和 MDXA 处生成输出、作为具有相关外部连接 DAC 的正弦波输出、以便我的输出将是受控/调节的正弦波。 可变输入将是具有脉冲输出的串行电位计。 通常、我们的旧软件与 IQmath 函数结合使用、用于生成正弦波的实时输出。

 鉴于上述情况、我需要快速学习以开始我们的生产。 因此、请建议使用最佳评估板并分享其他典型示例以快速使用。

提前感谢您。

此致、

欧安会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好欧安会、

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183745/tms320f28377s-evm-for-producing-the-output-at-mclkxa-mfsxa-mdxa ]请建议使用最佳评估模块、以便我应该在 MCLKXA、MFSXA 和 MDXA 处生成输出作为正弦波输出、并使用相关的外部连接 DAC、以便我的输出将是受控/调节的正弦波。 [/报价]

    我建议从 F28379D controlCARD (https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D )开始。 遗憾的是、我们没有专门用于 F28377S 的评估板、但我认为另一个评估板仍应满足您的开发需求。

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183745/tms320f28377s-evm-for-producing-the-output-at-mclkxa-mfsxa-mdxa "] 鉴于上述情况,我需要快速学习以开始我们的生产。 因此、请告知最佳评估板并分享其他典型示例以快速使用。

    在我们的软件开发 套件(C2000WARE)中、您将找到我们针对器件提供的所有示例:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\CPU1  

    我还将介绍我们的培训平台(C2000 Academy)、其中包括入门内容: https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy 

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    你好。

    我是否可以请求您共享“示例文件”以生成正弦波输出? 我希望使用 IQ Math 功能来获得实时处理。

    根据先前的查询、F28379D 控制卡 目前没有现货供应。 因此、 计划使用 TMS320F280039CEvalnModControlCARD 来了解相关概念、并在稍后使用 F28379D 控制卡进行迁移。

     您对此计划的专家建议是什么?

     BTW、F28003x 系列中是否有6个器件 ADC、ePWM 或10号 GPIO  MCLKXA、MFSXA 和 MDXA  、具有额外的2个 串行通信接口、以创建我的新项目要求。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183745/tms320f28377s-evm-for-producing-the-output-at-mclkxa-mfsxa-mdxa/4461900 #4461900">我是否可以请求您共享“示例文件”以生成正弦波输出,请回答? 我希望使用 IQ Math 功能来获得实时处理。

    、您能否举一个例子来说明这个问题?

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183745/tms320f28377s-evm-for-producing-the-output-at-mclkxa-mfsxa-mdxa/4461900 #4461900"] 您对此计划有何专家建议?

    F28003x 器件没有 McBSP 模块。 如果您需要使用 McBSP 模块、我建议您获取 F2838x controlCARD (TMDSCNCD28388D)进行评估。 F2838x 器件具有 McBSP 模块、具有4个 SCI 模块、4个 ADC 和32个 ePWM 通道。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183745/tms320f28377s-evm-for-producing-the-output-at-mclkxa-mfsxa-mdxa/4461900 #4461900">我是否可以请求您共享“示例文件”以生成正弦波输出,请回答? 我希望使用 IQ Math 功能来获得实时处理。

    示例位于 C2000Ware_4_XX_XX_XX\libraries\math\IQmath\c28\examples\c F2837xS 器件没有示例、但我认为它应该仍然有效。 我相信唯一可用的例子是产生正弦波的例子。

    此致、

    Omer Amir