This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808处理器:最少可写入闪存的字节数量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183447/tms320f2808-processor-minimum-how-many-bytes-we-can-write-into-flash

器件型号:TMS320F2808

您好!

我们正在使用 TMS320F2808处理器、我们需要一个澄清说明、即每次至少可以写入闪存的字节数量?

谢谢你  

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaparla、您好!

    我们的主题专家目前因假期而不在办公室。 很抱歉给您带来不便、但请在1月的第一周或第二周前回复!  

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil、

    对于这些器件、使用180nm 闪存、在字(16位)级别执行闪存写入。  对于在给定字中编程的最小/最大位没有限制;也就是说、您可以根据自己的喜好将(写入0)清零为1位或整个字。  

    为了清零、擦除(从0更改为1)是不同的、当需要时、擦除必须在扇区级别完成。

    最棒的

    Matthew