This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:如何从 SysConfig 中配置外部 MCU 时钟 PLL 参数?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184509/tms320f280041-how-do-i-configure-the-external-mcu-clock-pll-parameters-from-within-sysconfig

器件型号:TMS320F280041
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我正在为我设计的新28004x 裸机定制 PCB 编程初始框架。  我是第一次使用 CCS 12.1 SysConfig 实用程序以及 C2000Ware 4.02.00.00 driverlib 支持功能。 顺便提一下、SysConfig 给我留下了深刻的印象!  

尽管我在28x 系列中使用 SysConfig 之前使用的旧版本工具有丰富的经验、但我尝试使用 C2000Ware 来完成这一新项目、它采用了更多的"最佳实践"方法、而不仅仅是从各种示例文件复制和粘贴。

我尚未找到从 SysConfig 中对外部时钟振荡器控制寄存器设置进行编程的方法。  我是否忽略了某个区域、或者是否不支持该区域?

如果 SysConfig 中尚不支持、那么使用 C2000Ware driverlib 支持的其他功能配置时钟的正确方法是什么?

我知道可以在 C2000Ware 库的 f28x004_sysctrl.c 中手动设置 PLL、但这意味着我要自定义 C2000Ware 中的代码、然后每次 TI 发布更新版本时都必须负责合并到我们的存储库中 (在几年后将 f280049C 发布到2.x 版本之一时、第一个 C2000Ware 版本的更新中对此我已经有所帮助)。  

如果修改此文件、然后将修改后的文件合并到我们的代码存储库中是唯一可用的方法、那么我可以这样做、并且已经知道如何操作、但我确实在寻找 SysConfig 功能。  这似乎很容易合并。  也许它刚刚被忽略了?

如果这是被视为软件"最佳实践"的其他方法、请告知我。

谢谢、

Don Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    目前、SysConfig 不支持时钟配置。 它必须在 SysConfig 之外完成。

    但是、该功能现在处于 β 阶段。 如果您有兴趣、我们可以提供测试版的访问权限。 您可以尝试一下、并向我们提供您的反馈。

    它将于3月23日正式发布。

    释放、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  我想尝试一下测试版...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

     我正在向您发送朋友请求。 一旦您接受朋友请求、我将发送链接。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、  

    我将在这里关闭该主题、并通过 e2e-message 继续提供支持、因为 Beta 版本目前尚未公开提供。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Santosh -

    Don