This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:实验1B 电流和电压波形

Guru**** 2931770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184036/tms320f28069-lab-1b-current-and-voltage-waveform

器件型号:TMS320F28069

尊敬的:

我有自己的自定义电源转换器、并参考 TI 设计、我将使用实验1B 进行测试。 我有这样的结果

在该图中、如果是电压反馈、则上波形、下波形是电流反馈。 我不知道使用这种清晰的电流波形时、电压波形如何会过度失真?

是否存在任何硬件问题或软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DSO 中显示的电流(黄色)和电压(蓝色)波形取自运算放大器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    由于节假日、我们的主题专家将能够在2023年1月13日之前回复您。 很抱歉给我带来不便。

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的硬件有问题。 我的电压相序错误。

    感谢您的服务和时间