This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:IC 变热

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TPS62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184325/tms320f28379d-ic-getting-hot

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TPS62080

主席/女士,

我们构建了 TMS320F28379D 定制板、并成功进行了 LED 闪烁等基本测试 我为电路板加电后、F28379D IC 就会变热。 我们遵循了数据表中提到的所有准则、例如 PowerPAD 接地。

在使用 F28379D launchpad 时、我从未观察到如此高的温度。

此致、

Rajesh BN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来存在问题。 该器件在正常工作时不会在标准环境温度下产生大量热量。 EOS 通常是最常见的问题、它会导致电源接地的低电阻路径受损。

    验证是否满足所有数据表参数。 引脚的电压和电流限制、输入电压限制和斜升速率。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watkins:

    您的直觉是绝对正确的! 我检查了电压 VDD 及其2.6V。 不过、我使用的原理图与 F28379D launchpad 上使用的原理图相同。 我不知道为什么 TPS62080 IC 的输出电压。 我已连接 原理图的电源部分。 我还随附了 F28379D Launchpad 原理图、该原理图已成为我们设计的参考。 请参阅文档中的第12/30页。

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui77c/sprui77c.pdf?ts=1672895201599&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Rajesh BN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    您是否组装了此电路板? 您能否确认在处理器件时遵守了所有 ESD 预防措施?

    这听起来像是一个原型 ESD 损坏案例、导致从电源到接地的电阻路径较低。 如果您正确遵循了 LaunchPad 的原理图、则不应存在原理图错误。

    1. 验证您是否未意外地在去耦电容器的位置安装电阻器、或其他一些简单的组装错误。
    2. 验证原理图没有电源到接地短路
    3. 拆焊 C2000器件并查看 VDDIO 轨是否恢复到3.3V
      1. 如果发生这种情况、在组装过程中或组装之后可能会对 C2000器件造成 ESD 损坏。 按照 ESD 程序更换 C2000、一切正常。

    此致、
    Cody