This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:24个 PWM 通道

Guru**** 2532120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185130/launchxl-f28379d-24-pwm-channels

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

您好、专家、

如果我理解正确、LAUNCHXL-F28379D 开发套件将无法连接 TMS320F28379D 微控制器芯片上的所有24个 PWM 通道。 如果我们要连接所有24个 PWM 通道、则需要改用 controlCARD。  请给我们更正。 谢谢你。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185130/launchxl-f28379d-24-pwm-channels ]如果我理解正确、LAUNCHXL-F28379D 开发套件将无法与 TMS320F28379D 微控制器芯片上的所有24个 PWM 通道连接。

    我认为这是正确的。 我尚未完成完整的分析、但我怀疑 LaunchPad 会提供涵盖所有24个 PWM 通道的 F2837x 器件引脚。 许多 F2837x 器件引脚未引出至 LaunchPad PCB 上的接头。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185130/launchxl-f28379d-24-pwm-channels "]如果我们要连接所有24个 PWM 通道,则需要改用 controlCARD。

    是的、controlCARD 设计将几乎所有 F2837x 器件数字引脚都引出至 HSEC 连接器。 它为所有24个 PWM 通道信号提供至少一个引脚选项、有些可能具有多个引脚 MUX 选项。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 controlCARD 注释中、您将有许多标准位置标记为 PWM、GPIOs0、尽管大约为14。 所有 controlCARD 都在此处设置。 其他 PWM 信号需要在标记为 GPIO 的通道中找到。 我怀疑所有渠道都已推出、但尚未确认。

    此致、
    Cody