This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将段从闪存加载到 RAM

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180827/tms320f280039c-load-sections-from-flash-to-ram

器件型号:TMS320F280039C

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。

它们添加了 RAM 函数、而如果函数大小 大于使用"load =…"的扇区、则编译器会出错   (.TI.ramfunc: load = flash_BANK0_SEC1 | flash_BANK0_sec2 | flash_BANK0_SEC3),并使用">>" (.TI.ramfunc: >> flash_BANK0_SEC1 | flash_BANK0_sec2 | flash_BANK0_SEC3)进行传递 。

在这种情况下(函数大于一个扇区), 这2个语法之间的区别是什么?

2.错误是否与分配到边界有关?

谢谢、此致、

Johnny