This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ADC 基准电压纹波

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, REF6130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185082/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-ref-voltage-ripple

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: REF6130

您好!

我将 TMS320F28379D 用于无传感器 FOC PMSM 电机控制。

要为 ADC REF 电压供电、请使用以下命令:21V 电池电压-> LMR51420YFDDCR (设置为3.3V)-> REF6130IDGKR (3V)

我的 ADC 参考电压具有如下纹波(示波器上的交流耦合):

    

这种高频振铃是否会导致总 ADC 采样误差? 还是因为它是高频、它不会造成任何损害? 或者、它可能比 ADC 采样噪声小得多、我可以忽略它吗?

我不知道如何分析这个-我应该检查这个高频的 RMS 并以某种方式计算总功率噪声、或者也许可以在频谱分析仪上查看它并检查电平吗?

我的采样频率为20kHz、使用单端12位输入。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     振铃的频率和振幅是多少? 我无法从示波器屏幕截图中得知。

    振幅很重要、因为它可能会导致增益误差。 12位模式下的 LSB 权重为0.8mV、因此如果噪声振幅超过此值 、则会增加增益误差。 即使是高频噪声也可能是一个问题。 ADC 时钟预分频为1会产生50MHz 的频率、这意味 着 SAR 转换脉冲间隔为20ns。 这样的 VREF 噪声可能 会影响 交流性能(SNR、ENOB)。

    就 潜在的设计问题而言、您能否确认在 REF6130的滤波器引脚上有~1uF 电容器接地? 此外、 REF6130的输出引脚上应该有一个电容器、可能约为22uF。 建议使用钽电容器、因为陶瓷电容器由于等效串联电阻(ESR)较低、更容易受到 HF 噪声的影响。 如果您使用的是陶瓷电容器、则可以通过添加一个与去耦电容器串联的缓冲电阻器来减小一些电容器、例如大约50m Ω。

    最后、我还建议在尽可能靠近每个 VREFHI 引脚的位置添加一个小型100nF 去耦电容器。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ibukun、

    频率为350MHz、振幅为30mV