This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:查找 F28M35的引脚对引脚替代产品

Guru**** 2503435 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184716/f28m35h52c-looking-for-pin-to-pin-alternative-for-f28m35

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

您好!

我们公司正在考虑更换老化 的 F28M35H52C MCU、

是否有引脚对引脚的替代方案更具功能、特别是在存储器侧...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

            遗憾的是、F28M35没有 P2P 替代方案。 我们拥有 TMS320F28388D 器件、该器件在功能上等效、但与 M35器件相比进行了显著增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh 和 Peter、

    我处于同样的情况,考虑最终离开协奏曲。 遗憾 的是、在此阶段、移植到更新的 TMS320F28388D 对我们而言似乎没有什么成本优势。 它将触发大量软件更改。 例如、与启动和固件更新相关。 一个主要的软件移植问题是 ARM 处理器不再是较新器件中的"主器件"。

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

             我理解您的困境。 但是,28388D 器件是查找“Concerto 类”器件的应用程序的唯一升级选项。 即具有28x 内核和 ARM 内核的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    1.对于未来的决策、我是否有办法检查现有的引脚对引脚替代 MCU、也许还有一些数据库?

    2.在选择 MCU 时、我是否有办法预测哪个 MCU 会有引脚对引脚后继路由器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     28388D 上的两个 CPU 似乎 都是 C2000、

    28388D 上没有基于 ARM 的 CPU ...  

    链接: 28388D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547149" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184716/f28m35h52c-looking-for-pin-to-pin-alternative-for-f28m35/4464604 #4464604]1. 对于未来的决策、是否有办法检查现有的引脚对引脚替代 MCU、也许还有一些数据库?

    否 不存在此类数据库。

    [引用 userid="547149" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184716/f28m35h52c-looking-for-pin-to-pin-alternative-for-f28m35/4464604 #4464604]2. 在选择 MCU 时、我是否可以预测哪个 MCU 会有引脚对引脚后继路由器?[/quot]

    否 虽然我们认真努力保持引脚兼容性、但并非总是可行的。 这是因为、新器件可能使用不同的封装、而这可能通过外设的添加/减法、功耗的差异等来保证

    [引用 userid="547149" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184716/f28m35h52c-looking-for-pin-to-pin-alternative-for-f28m35/4464605 #4464605)] 28388D 上没有基于 ARM 的 CPU ...  [/报价]

    恐怕你弄错了。 28388D 具有 ArmRegisteredCortexRegistered-M4处理器。