This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何在 CCS 版本11中运行在 CCS 版本6中创建的项目

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185361/tms320f28069-how-to-run-a-project-created-in-ccs-version-6-in-ccs-version-11

器件型号:TMS320F28069

你(们)好

 我 无法使用 C2000软件中的示例项目在28069 Launchpad 中对闪存进行编程。 我有一些基于的旧项目  

28069、在 CCS 版本6中创建、我可以在其中对闪存进行编程。 但我无法在版本11中使用它、因为我遇到错误

"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.1.1 [c2000]。 "

请帮助解决问题  

1.使用旧工程  

2.或使用 C2000 ware 中的示例项目加载闪存。

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenin、

    CCS 仅包含一个版本的编译器。   使用编译器版本6.1.1创建您已有的项目。  

    您必须在 CCS v11中安装此编译器、以便能够成功导入工程。   

    下载链接: https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT/6.1.1

    安装链接应该是 \ccs\tools\compiler。  

    此致

    Siddharth