This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:书签

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185315/ccstudio3-bookmarks

器件型号:CCSTUDIO3

在 CCS 的"Edit"选项卡下、我找到了"Add Bookmark"。 但是、如果找不到书签或转至下一个/上一个书签、书签有何优点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如果您在 CCS 编辑视图中、则可以使用 CCS 菜单"Navigate -> Go to -> Next Bookmark"在书签之间导航

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Santosh。

    我希望有一些快捷键。